主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357、
您好!
我将 ADS8548 ADC 与 TMS570LC4357控制器搭配使用。 CCS v 6.1.3.00034。 我使用 MIBSPIP5与 ADS8548通信。
我从 ADS8548数据表中了解到、写入配置寄存器的唯一条件是:
i) ADS8548应为软件模式
II)第一位 SDI 引脚应为1。
问题1:我的上述理解是否正确? 或者是否有任何其他条件来启用对配置寄存器的写入?
如果这些是唯一的条件、我尝试使用数据0xD000_0400写入配置寄存器。 我想读回发送的数据、以验证数据是否正确写入。 因此、我发送了四个16位数据(我已使用范围在线路上验证了该数据):
第1个数据:0xD000 (CR 数据)
第2个数据:0x0400 (CR 数据)
第三个数据:0x0FFF (用于读回 CR 的虚拟数据)
第4个数据:0x0FFF (用于读回 CR 的虚拟数据)
但我未正确读取数据。 然后、我在引脚32范围/XCLK 引脚上检查了是否有任何时钟输出、但没有时钟。
问题2:您能否帮助识别出问题所在?
提前感谢。