This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS805:输入电流

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676541/ads805-input-current

器件型号:ADS805

我已将器件配置为内部基准、输入范围为0-5V。 (SEL 接地;IN_N 接 Vref)。  我使用的是 IN_P 至0.45V 的交流耦合、使用2K 接地、20K 至+5V。  当我加电时、器件 IN_P 会按预期变为0.45V。  当时钟启动 IN_P 上升至0.6V 时。  对我来说、这意味着采样电流为(0.6 - 0.45)/2K = 75uA。  这大于我的预期。  这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Len、

    您似乎正在使用此器件、如数据表的图7所示。 如果是、为什么 要将共模电压转换为0.45V? 输入应 具有以 0-5V 为中心的共模电压、即2.5V。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、感谢您观看本视频。

    在我的应用中、我查看的是脉冲。  信号线路通常为低电平、但具有可高达+5V 的脉冲。  只要我不损坏器件且电流可预测(例如50uA 至100uA)、我就不会对输入引脚的电流产生75uA 的电流产生任何影响。  如果我损坏器件、或者此配置中的输入电流可能有显著变化、那么我必须进行一些更改。  (更多说明:我怀疑输入电流将取决于输入电压。  如果 IN_P 为2.5V、我怀疑输入电流将远小于75uA。  我对可预测性的担忧是针对"脉冲间"或 IN_P 处的电压为0.45、而不是0.6V 时的正常情况。)

    谢谢、

    长度