This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750 TVS 选择

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676311/dac8750-dac8750-tvs-selection

器件型号:DAC8750

TVS 是否选择 CD143-SR70?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这通常是我们建议用于钳位二极管的器件、也是我们的 DACx760 EMC-EVM 中包含的器件。 有关 EMC 保护的其他详细信息,请参阅 EMC 增强型 TI 设计指南: https://www.ti.com/lit/ug/tidu011/tidu011.pdf 。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    由于缺乏经验,它有助于在非对称24V 电源下选择两个钳位二极管和“单向 TVS 二极管 Pari”。 此电路的用途是4-20mA 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于24V 非对称电源、我选择了2 SMAJ24。 工作电压24V、击穿电压26.7-29.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "单向 TVS 二极管对"、我选择了 CDSOD323-T24SC。
    还有一个问题是不能理解的。 电路上有两个级别的 TVS 保护、由15欧姆电阻器隔开。 保护一个级别是否足够?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所选 TVS 二极管应在正常工作电压下提供最小的泄漏电流、并在超过该电压后尽快击穿。 IOUT 的最大正常工作电压将取决于您驱动的负载、AVDD 是可能的最大电压。 负载约为1.2kOhm、电缆电阻在20mA 时驱动、电压为24V。

    如果您选择的工作电压为24V、则24V 时的泄漏电流大约为1uA。 该泄漏电流将导致回路电流误差。

    在我在上一篇文章中链接的 DACx760 EMC-EVM 中、使用了15V 工作电压 TVS 二极管、因为 IOUT 的最大预期电压约为12V。 这可确保该最大电压下的泄漏电流远小于1uA。 您提到的电阻器是将 TVS 击穿电压下的电流限制在10mA 以下。

    我不清楚您所谓的"非对称24V 电源"是什么意思。 DACx750只有正电源 AVDD。 您能对此进行澄清吗?

    谢谢、

    Garrett