This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:时序规格- DEVICE_RESET & AMP;OFFSET_CAL

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675755/ads7142-timing-specification---device_reset-offset_cal

器件型号:ADS7142

您好!

请告诉我是否有以下时间安排:

1) 1)偏移校准命令(OFFSET_CAL 寄存器)所需的最长时间是多少

2) 2)复位命令(DEVICE_RESET 寄存器)所需的最长时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我们正在分析 ADS7142设计、以获得复位和偏移校准命令的最长时间。 请给我一天时间、然后再回来。

    同时,请注意:

    在执行任一命令期间、BUSY/RDY 信号将变为低电平。 因此、理想情况下、主机应在发出任何后续命令之前确保该信号为高电平。

    2.如果器件配置为在任何转换模式下运行、则应在发出偏移校准命令之前发出中止命令。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    这两条命令的执行时间在 ADS7142上都没有进行规范、并且这些时序可能会因器件而异。

    尽管如此、根据设计、偏移校准最多需要50us 的执行时间。 RESET 命令的执行时间最长为4.85ms。

    如之前的帖子中所述、最好在向器件发出任何后续命令之前监控 BUSY/RDY 信号状态。

    此致、

    Sandeep