This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851EVM:NCO_x 输入连接

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM15851, ADC12J1600, ADC12J2700, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676314/lm15851evm-nco_x-inputs-connections

器件型号:LM15851EVM
主题中讨论的其他器件:LM15851ADC12J1600ADC12J2700ADC12J4000

你好!


LM15851数据表指出、每个 NCO_x 对必须连接在一起并使用常见的1.8V LVCMOS 信号进行驱动(但正如引脚功能表中所示、这些输入似乎具有差分结构)。 反过来、在 LM15851EVM 中、只与这些差分输入的一侧进行单端连接。 也会与这些 NCO_x 输入进行差分连接(与 DSX 输出完全相同)。 这有点令人困惑。

您能否给出一些解释、说明为何以这种方式连接到 NCO_x 输入? 为什么您没有按照数据表的要求执行该操作?

提前感谢。

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vic

    LM15851上的这些引脚有点混乱。 原因是 LM15851是与 ADC12J4000、ADC12J2700和 ADC12J1600相关的产品。 ADC12Jxxxx 产品有一个额外的工作模式、此模式利用8个差分输出数据对。 该模式下的额外3对数据使用与 NCO_0、NCO_1和 NCO_2输入相同的引脚。 为了支持差分输出的高速特性、输入必须有一点相似、这就是每个 NCO_x 输入包含2个引脚的原因、这些引脚必须连接在一起并由一个通用 LVCMOS 逻辑信号驱动。 可能会重新绘制等效电路符号、以减少混淆、但由于没有标准等效的逻辑来描述这些输入所需的内容、因此我们使用的是这种方法。

    上面列出的 LM15851和 ADC12Jxx00产品共用 EVM 电路板设计。 因此、我们需要支持8对高速串行数据、但也能够使用直流输入驱动 NCO_x 输入对、以验证器件的这些工作模式。 由于输出在 ADC 附近进行交流耦合、如图所示、工作正常、只连接到 NCO_x+引脚。 更正确的做法是具有6个连接、从而不允许每个 NCO_x+/-引脚进行直流连接、上拉或下拉。  

    我希望这有助于解释这些 NCO_x 对的奇数性质。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim!

    非常感谢您提供了全面的答案。 现在一切都很清楚。

    此致、Vic。