This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:3GSPS 左右的 NSD 数据@

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674436/dac38rf82-nsd-data-around-3gsps

器件型号:DAC38RF82

您好!

我的客户有关于 DAC38RF82的请求。

[请求]

在3GSPS 左右的条件下,您是否有任何 NSD 数据?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!
    我已将其发送给与 DAC38RF82搭配使用的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的快速响应。
    我要等待。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我们没有该数据。 如果您对此感兴趣、我可以提供 FS 为6.2和9GHz 的一些数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的确认。
    好的、如果他们对此感兴趣、我会通过电子邮件请求。

    我关闭此帖子。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga