This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1601:转换器的内部抗混叠滤波器响应

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675899/ads1601-internal-antialias-filter-response-of-converter

器件型号:ADS1601

对于10MHz 时钟(采样率输出625kHz)、内部滤波器在1kHz 至10MHz 的频率范围内是否有详细的响应曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    数字滤波器响应的详细图可针对不同的 CLK 输入频率和数据速率进行缩放。 例如、图45显示了从 DC 到 CLK / 2的频率响应(调制器采样率的一半)、图48显示了扩展到3 x CLK 的相同响应。 对于10MHz CLK、数字滤波器在307.5Hz 时将达到-3dB。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、  

    我知道这个数字可以重新缩放。 问题在于从3dB 到-60dB 的下降细节不够详细。 我只能估算频率范围、并希望该区域具有精确的频率/衰减曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 让我看看我是否可以找到图解曲线的来源。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我找到了频率响应图的来源。 请参见下图。 为了方便起见、随附的 Excel 文件中还提供了频率与幅度点。

    e2e.ti.com/.../ADS1601_5F00_freq_5F00_resp_5F00_CLK_3D00_10MHz.xlsx

    此致、