This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750电路设计

Guru**** 2932120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676086/dac8750-dac8750-circuit-design

器件型号:DAC8750

按照手册中的电路图制作4-20mA 电路。 未使用的引脚悬空。
建议询问 ISO7631的 EN1 EN2是悬空还是连接 到电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN1和 EN2是隔离器件的使能引脚。 它们应连接高电平或保持悬空、以使器件能够与 DAC8750成功通信。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的另一个问题是原理图中 DAC8750未使用的引脚是悬空还是其他引脚。 例如升压 CAP1 CAP2等、是如何处理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不使用外部晶体管、升压、CAP1和 CAP2可保持悬空。

    谢谢、
    Garrett