This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:串行器/解串器 PLL 计算

Guru**** 2515165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675521/dac38rf84-serdes-pll-calculation

器件型号:DAC38RF84

您好!

查看 GUI 界面,您会发现 SERDES_REF=DAC_PLL 输出/(Prescalar*Divider)。

在数据表中、我看不到固定值为4的预分频器。

可以麻烦你解释一下吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F、
    请参阅数据表的第76页。 我提到 PLL VCO 输出路径中有一个固定的/4、这是 GUI 中显示的预分频块。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有两个 PLL、我想知道它们是如何相互互连的(DAC PLL 的预分频器之前或之后)。
    Si 如果我将 GUI 的 scematixc 作为参考、我将得到一个 SerDes PLL REFCLK= DACClock/(prescalar*divider)=DACClock/12、其中 divider = 3。
    我的插值是12、这使得基带输入速率与 SERDES PLL REFCLK 的频率相同。 是不是问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F、

    如果您不使用 DAC PLL、则公式为 true。 如果您使用的是 DAC PLL、  请在公式中将 DACCLock 替换为 DAC PLL。 为什么这是一个问题? 您的设置是否有问题? PLL 的连接方式如 GUI 方框图中所示。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    感谢您提供上一个答案。
    我只是在使用 GUI 运行仿真、但还没有进行任何硬件测试。
    我使用 DAC PLL 通过预分频预分频器(4)和分频器(3)获得 SerDes PLL REFCLK。
    我担心基带输入速率频率的值与串行器/解串器 PLL REFCLK 频率的值相同(插值为12)。
    芯片内两个信号之间可能存在干扰或时序问题、从而影响数据的完整性。
    这是好做法吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F、
    我会在仿真模式下使用 GUI 来确定这些频率需要是多少。 如果您偏离这一点、您最终可能会遇到时序问题。
    此致、
    Jim