This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120QPWRQ1泄漏电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676016/ads1120qpwrq1-leakage-current

主题中讨论的其他器件:ADS1120-Q1

在实际应用中、我们发现 ADS1120QPWRQ1中存在泄漏流、但在手册中未找到明确的范围。 您能否帮助提供泄漏电流的范围?

当打开时、泄漏流约为多少 uA;

闭合时、泄漏流约为多少 uA;

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    这是一个难以用字回答的问题、因为泄漏取决于所选的通道、温度和输入电压。  从 ADS1120-Q1数据表的第11页开始、有几张图显示输入电流为  温度和输入电压的绝对值和差分值。  部分电流是由于从 PGA 输入斩波进行采样。  实际泄漏发生在 ESD 结构和内部开关中。  从图中可以看出、AIN3的泄漏最大、这主要是由于用于低侧开关的 FET 的大小。  一般而言、泄漏电流会随着温度的升高而增大。

    此致、

    Bob B