This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:AEP 转换器

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA300, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675885/pga300-aep-transdcuers

器件型号:PGA300
主题中讨论的其他器件: TL071

根据数据表、PGA300能够提供给应变仪传感器的最大电流为1.5mA。

这可以将1.5V 电源时的最小应变仪输出阻抗限制为800Ohm、2.5V 电源时的最小应变仪输出阻抗限制为1700Ohm。  

我们通常使用500欧姆或350欧姆应变仪。

使用 PGA300有什么技巧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了与低阻抗电桥配合使用、我建议设计一个来自 VBRG 电源的简单单位增益运算放大器缓冲器。 您可以使用与 PGA300上的 VPWR 相同的电源为运算放大器轨供电。 对运算放大器的要求不是很严格。 甚至可以使用与 TL071一样简单的器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我有疑问。
    如果我使用增益运算放大器缓冲器、我将松开比例式输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

     输出 可设置为比例式。 比例式输出与输入设置无关(当然除了 VPWR)。 您可以使用增益级来增加 VBRG 激励电压。 但是、请记住、共模电压也会增加。 VINPP 和 VINPN 引脚的单端输入最大限制为1.8V 您必须确保电桥传感器的输出不会超过此值。 您可以使用简单的电阻分压器来降低电桥输出端的共模电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 感谢您的帮助