This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664 SPI 通信模式

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675907/ads8664-spi-communication-mode

器件型号:ADS8664

您好、支持团队、

我有关于 ADS8664的问题

 与 ADS8664通信的正确 SPI 模式是什么? 该模式1吗?

此致

Erdem Yilmaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erdem、您好!

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。

    是的,对于这个 ADC 系列,建议使用模式1 (CPOL=0,CPHA=1),并且 SCLK 的下降边沿可被用于捕捉下面显示的数据,请注意,数据应该在 tht_CKDO 时间(最小值10ns)内从 SCLK 下降到 SDO 线路上有效的数据。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。  

    此致

    Erdem