This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298R

Guru**** 2611485 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673365/ads1298recgfe-pdk-ads1298r

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

我正在尝试实现 ADS1298R 的内部校准。

为此 、我已将其配置为测试信号并检查不同增益设置下的值。

×信号幅值= 1 μ s–(VREFP–VREFN)/2400V  

因此、我们将 Vref 配置为2.4v、因此 AN 为2mV。

检查校准是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saloni、

    感谢您发帖。

    请记住、测试信号在内部连接到 PGA 增益级的输入端。 因此 、ADC 输出方波的振幅将是标称振幅乘以增益。 根据 CONFIG2[2]设置、标称振幅为1mVp 或2mVp。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Config2设置为0x10、我正在获取

    2mV。 那么、它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2.4伏的 Vref、我已将配置2配置为0x10、但仍然是2mV。

    它应该是2mV 或1mV????

     请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saloni、

    您是测量峰值振幅还是峰峰值振幅? 对于增益= 1、测试信号应测量1mVp (2mVpp)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在测量峰峰值振幅、即2mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、它是否正确?
    对于所有增益设置、它仅为2mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个疑问、那就是信号为-1到1mV、而不是0到2mV???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saloni、

    2mVpp 对于增益= 1是正确的。 这是-1mV 至+1mV、因为我们仅查看差分电压、而不是共模。

    如何将 ADC 代码转换为电压? 如果您的公式包含增益项、则您的结果已以输入为基准。 公式"1LSB =[2*VREF/增益/ 2^n 个代码]"计算 PGA 输入端电压的变化、该变化是通过一个代码增加 ADC 输出所需的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用此方程该方程:(Vref/gain)/满量程值)在每个增益设置下将标准化数据转换为标准数据。 这就是我们每次获得1mV 电压的原因。
    是这样吗????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。