This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:内部方框图

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675658/dac38rf80-internal-block-level-diagram

器件型号:DAC38RF80

您好!

我想确认内部级别图。

内插、IQ 混频器、SINC 滤波器和 DAC 等基本模块。 假设输入数字信号为 x [dB]时、我想知道每个块的输出电平。

内插输出

 频率响应如图58至65所示。 增益通常为0dB、因此输出功率为 x [dB]。

2.混频器输出

 当混频器增益= 0时、总 IQ 功率为3dB 损耗。 在本例中、输出功率为(x-3)[dB]

 当混频器增益= 1时、总 IQ 功率为0dB。 在本例中、输出功率为 x [dB]。

反向正弦滤波器  

 图67是频率响应。 如果射频频率低于0.4 x fDAC、则大致增益为0dB。 因此输出功率为 x[dB]、混频器增益=1情况。

四、DAC

 默认情况下、DAC 增益为禁用情况、DAC 将消耗与数字信号相同的功率、因此输出功率将为 x [dB]、混频器增益= 1情况。

如果我的理解不正确、请更正。

此致、

渡边俊弘

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    您对 DAC 中内部模块输出功率的理解是正确的。

    谢谢、
    埃本