This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:0dBFS 输出设置确认

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675637/dac38rf80-confirmation-for-0dbfs-output-setting

器件型号:DAC38RF80

您好!

客户想知道输出0dBFS 需要什么设置。 我想我们需要注意的只是设置混频器增益= 6dB、启用反 向正弦滤波器、禁用 DACAB/CD。 如果我们这么做、我们可以获得数据表中的图38所示的功率。 我的理解是否正确?

情况低于此值。

1.内插使能。 例如 x10

2.复数混频器使能

使用 NCO

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    要复制图38、您需要将满量程电流设置为40mA 并启用6dB 混频器增益。 请注意、详细的测试条件在数据表第7.10节的顶部给出。 未启用反向正弦滤波器。

    谢谢、
    埃本