This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82配置?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675623/dac37j82-dac37j82-configuration

器件型号:DAC37J82

戴尔

我们在设计中使用 DAC37J82。
在数据表(表9)中、可以看到 JESD 的数据帧格式。
数据被称为'I0'、'Q0'等、但在我们的配置中、我应该发送真实数据(而不是 IQ)、也应该发送 I
应发送 DAC-A 和 DAC-C 的数据

我们考虑的条件值如下。

如果:230.4Mhz
Fdata:307.4Mhz
Fdac:1.2296Gsps
内插:4.

能否使用4条通道仅输出 I0和 I1?
请建议可能的解决方案。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    您可以这样做、但您必须降低 IF 或提高 DAC 输入数据速率。 输入速率必须至少为 IF 的2倍。

    此致、

    Jim