您好!
我使用 ADS1282转换毫伏信号。 它在默认配置中使用、REFS 为+2.5V 和-2.5V、并在1000Sps 数据速率下处于连续模式。
我需要帮助解决两个问题-
(i)我提供了一个20mV 的输入信号、并得到了一个具有 EBB34817的数据集。 输出、中间为零。
(ii)当我提供200mV 信号时、除了中间的零之外、我在输出端得到了两组不同的值。 (9636E191、1B458580)
我也尝试了提供其他信号值、但上述模式之一会产生结果。
我对这一点不熟悉,因此,我们非常感谢你的帮助。
随附了示例数据文件
请求帮助
提前感谢
此致