This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:数据表和 EVM 设计之间的差异

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675897/ads42jb69evm-difference-between-datasheet-and-evm-design

 

您好!

因此、在评估板上、建议在数据表上使用额外的 R-C-R。 评估板上没有额外的 R-C-R。 只有 C 存在。 这通常让我相信、在测试期间、您认为 R-C-R 没有必要或有效。 对此有何评论或建议? 我的布局面积很小、因此我可以利用空间。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果您的 IF 低于250MHz、我建议使用此电路。 否则、请勿。 此电路已添加到我们较新的 ADC EVM 中、如果我们对其执行另一个旋转、则会添加到此 EVM 中。

    此致、

    Jim