This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8558之间的制造工艺差异

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8558, ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675737/ads8556-difference-for-manufacture-process-between-ads8558

器件型号:ADS8556
主题中讨论的其他器件:ADS8558

请让我确认 ADS8556和 ADS8558之间的差异。

我认为 ADS855x 系列几乎可以正常工作、并且制造工艺(和可靠性)相同、它是否正确?

(__LW_AT__分辨率和时钟等仅为)μ A

※背景

客户已在使用 ADS8558、他们希望在下一个产品中使用 ADS8556。

如果 ADS855x 系列采用相同的工艺、则可根据其内部 环境轻松使用和注册 ADS8556。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、这些器件属于同一系列、它们之间具有引脚和软件兼容性。 客户在从 ADS8558更改为 ADS8556时应该没有任何问题。
    如果您需要任何支持、请告知我们。
    此致
    Cynthia