This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:精密数据转换器论坛

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674531/ads1194-precision-data-converters-forum

器件型号:ADS1194

您好!

我正在为便携式设备设计6导联 ECG、我想添加电子滤波器来滤除噪声并减少基线漂移。 基本上、我只是在输入之前的电极线路上添加了带通滤波器。 但在测试时、我注意到信号急剧下降(即使 PGA 增益为12、R peak 也为60uV 高电平)。 结果与我使用具有相同带宽的数字滤波器时得到的结果完全不同。 有什么可能导致这种麻烦? 您是否有解决方案可以将带通滤波器与此组件配合使用?

提前感谢您提供的任何帮助/建议。

PS:这是我的电极线和 ADS 1194设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gregoire、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您的发帖!

    您的滤波电容器(C19、C21、C23等)非常大。 滤波器截止频率约为~159Hz、这非常低。 这可能是可以接受的、但可能会导致幅度明显减小。 减小电容器的尺寸可能有助于增大 ADC 输入端的幅度。

    我认为、大多数问题都是由于1Mohm 电阻器(R15、R16、R18等)为信号接地提供了路径。 当该1Mohm 电阻处于100+Mohm 输入电阻的电阻分压器配置中时、大部分信号将通过该1Mohm 电阻器接地。 我建议移除该电阻器。

    希望这对您有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢提示!

    我尝试移除了连接到接地端的电阻器、它解决了信号衰减问题。 我了解信号是如何通过接地路径丢失的。 但是、是否有办法设计出不会导致此问题的电子高通滤波器?
    对于我的应用、我的目标带宽为0.05Hz - 150Hz。

    此致、

    Gr é goire Germain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregoire、您好!

    很高兴能提供帮助!

    我对您的设计有以下几个问题:

    1) 1)为什么要使用高通滤波器? RL 电路应该滤除我认为您在这里关注的很多常见直流噪声。 您可以使用高通滤波器、但我会增大电阻并减小电容、这样您就可以保持滤波器频率、而不会看到幅度大幅减小。 此外、在后处理中通常会发生低频滤波。

    2) 2)您将以什么数据速率运行器件、并且您是否考虑增加低通滤波器的带宽? 数字滤波器将在0.262fDR 时开始滚降。 如果您以500sps 运行器件、数字滤波器将在131Hz 时开始滚降、但您仍将在131-150Hz 带宽内捕获信号。 如果以该数据速率运行器件、则可以提高低通滤波器频率。

    我之所以提出这两个问题、是因为我担心前端分立式组件的精度。 如果 P&N 线路之间存在电阻和电容不匹配、则可能会导致差分输入问题。 随着分立式元件的值增加、可能的阻抗增量也会增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)我们使用高通滤波器的目标是避免饱和(>2.4V、<-2.4V)、并在小运动和电极问题期间减少基线漂移。 使用后处理中的滤波器、我们可以解决第二个问题、而不是饱和问题。 我的理解是 RL 电路设计用于抑制共模信号(50Hz)、它是否也会影响直流噪声? 感谢您的提示、我将尝试使用具有32nF 电容的100 M Ω 电阻器。

    2) 2)我现在使用的数据速率为500SPS、但在某些情况下、我希望切换到1000SPS。 但是、在500SPS 配置中、低通肯定是无效的。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregoire、您好!

    我明白了。 RLD 从您选择的 ECG 导联中创建反相共模信号、并尝试消除所有共模干扰。 由于直流噪声应在您选择从中导出 RLD 电路的 ECG 导联上很常见、因此当它向人体进行负注入时、应加以抵消。 数据表的第58页更深入一点。

    不用客气。