This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADCxxDJxx00 GUI 未连接到器件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675162/adc12dj3200evm-adcxxdjxx00-gui-not-connecting-to-device

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200


我无法使用 ADxxDJxx00 GUI 连接到此设备。 错误 FT_DEVICE_NOT _未找到。 我按照 SLAU701a 遵循了故障排除指南、但仍然存在此问题。 该器件以前工作过、没有硬件损坏的迹象。 我能够使用 FT_PROG 应用程序查看器件、并安装了正确的 FTDI 器件驱动程序。 我不确定问题是什么、但可以确认它与硬件无关、因为我可以在两个 ADC12DJ3200EVM 平台上始终重现问题。 请提供建议。 Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    这台计算机与以前成功使用这些板的计算机不同吗? 设置中是否有任何更改?

    您是否从该位置下载了 EVM GUI?  http://www.ti.com/lit/zip/slac745 文件应为"slac745a.zip"

    当您在 FT_PROG 中连接并识别 EVM 时、电路板的文本字符串产品说明标识符是什么? 该生产板的"产品描述"将为"ADC12DJ3200"。 早期预量产板使用了"ADC12DJxx00"、并具有支持它们的不同 GUI 版本。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。 我能够让 ADC12DJ3200EVM 连接到 GUI、但现在我在尝试对 JMODE 进行编程时看到错误。 下面是错误的快照:

    我已经尝试使用多条 USB 电缆和我的计算机上的所有 USB 端口、以确保不会导致问题。 我认为某些 FTDI 驱动程序无法正常运行可能会有问题、有什么建议吗?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    在写入配置文件时、当 ADC12DJ3200EVM 的电源达到电流限制时、我通常会看到该错误消息。 初始电流消耗较低(<1A)、但配置后静态电流消耗约为1.5A 至2A。

    确保5V 电源的电流能力至少为2.5A、首选3A。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    这解决了我的问题。 奇怪的是、在使用最新的 GUI 更新停止之前、电路板在该电源上工作了6个月以上。 非常感谢您的帮助!

    Dan