This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:现场故障

Guru**** 2611015 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672606/dac7760-failures-on-the-field

器件型号:DAC7760

我们在 DAC7760的现场遇到了一些故障。 这是我们的电路原理图。

以下是我们看到的两种故障模式:

我们没有来自 DAC 的输出、似乎 DAC 发生故障。  

2、另一种模式是隔离式电源在+24V 侧(U18上的引脚1和引脚2)短路时出现故障。

散热焊盘连接到 AVSS。 由于我们是手工组装的、因此我们有一个焊锡凸块进行连接。

有什么关于我们为什么会看到这一失败的想法? 散热焊盘对于 DAC 高效工作有多重要。 我们的环境温度大部分为25°C、但最高可达45°C 我们在标称值下同时启用了电流和电压电路、但仅使用了一个电路。 在最坏的情况下、最大电流为10mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind ,

    您的原理图看起来不错-尽管在这个阶段、我没有深入查看保护电路中各个元件的单独器件型号。

    [引用 user="Aravind Seshadri50"]1. 我们没有来自 DAC 的输出、似乎 DAC 出现故障。  [/报价]

    您能否提供更多详细信息?

    该装置是否在现场运行了一段时间并最终失败? 或者、设备在首次使用时是否完全无法正常工作?

    观察到的这些问题的发生率是多少?

    电压模式下是否没有输出? 电流模式? 两者都是?

    [引用 user="Aravind Seshadri50"]2. 另一种模式是我们发生故障的情况、隔离式电源在+24V 侧(U18上的引脚1和引脚2)短路。[/quot]

    是否确认 DAC 为短路路径? (即、您移除了 DAC、短路消失了、或者其他事情造成了短路吗?)

    与以前类似的问题- 装置是否在现场运行了一段时间、最终失败了? 或者、设备在首次使用时是否完全无法正常工作?

    观察到的这些问题的发生率是多少?

    [引述 USER="Aravind Seshadri50">我们有什么想法来说明我们为什么会看到这种失败? 散热焊盘对于 DAC 高效工作有多重要。 我们的环境温度大部分为25°C、但最高可达45°C 我们在标称值下同时启用了电流和电压电路、但仅使用了一个电路。 在最坏的情况下、最大电流为10mA。[/quot]

    散热焊盘连接或没有连接不应引起任何功能问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Duke of DACs"]

    您能否提供更多详细信息?

    该装置是否在现场运行了一段时间并最终失败? 或者、设备在首次使用时是否完全无法正常工作?

    [/报价]

    我们发运的所有产品均在24小时内老化处理。 我们确保所有组件在发货前都能正常工作。 客户还在现场使用了我们的器件数周、以避免故障发生。 在我们发现故障的两种情况下、器件都能在故障发生前至少3到4周(全天候)正常运行。  

    [引用 user="Duke of DACs"]

    观察到的这些问题的发生率是多少?

    [/报价]

    由于我们的音量非常低、因此速率偏斜。 但到目前为止、它接近10%到15%。 但所有故障都是在使用电流模式时发生的。  

    [引用 user="Duke of DACs"]

    电压模式下是否没有输出? 电流模式? 两者都是?

    [/报价]

    我们的所有电路板都始终启用电流和电压。 它们一起工作。 但是、我们仅在发生故障时检查电流输出。

    [引用 user="Duke of DACs"]

    是否确认 DAC 为短路路径? (即、您移除了 DAC、短路消失了、或者其他事情造成了短路吗?)

    [/报价]

    不。 至少在第二种故障模式下、DAC 不是短路路径。  

    [引用 user="Duke of DACs"]

    与以前类似的问题- 装置是否在现场运行了一段时间、最终失败了? 或者、设备在首次使用时是否完全无法正常工作?

    [/报价]

    和以前一样。 在现场工作、突然停止工作。 这是一个灾难性的故障、因为我们的其他电路都无法正常工作、客户在 PLC 中遇到电源故障  

    [引用 user="Duke of DACs"]

    观察到的这些问题的发生率是多少?

    [/报价]

    同样、我们的体积很小、但约为10%。  

    我们认为这两种故障模式都是相关的。 但不确定原因。 尝试将所有 i 除以并交叉所有 t 除以。 另请联系直流/直流电源供应商以获取建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    您是否已确认 DAC7760在您描述的两种故障模式下均发生了故障? 这可以通过从出现故障的电路板上移除 DAC 并将其焊接到已知良好的电路板上来实现。

    在第二种故障模式下、输入电源线短路。 在这种情况下、DAC 不会输出、因为它不由隔离式电源供电。 这是通过 U18发生短路还是在电路板上的其他位置发生短路?

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Garrett Satterfield"]

    您是否已确认 DAC7760 在您描述的两种故障模式下均发生了故障? 这可以通过从出现故障的电路板上移除 DAC 并将其焊接到已知良好的电路板上来实现。

    [/报价]

    不、我们将检查并告知您。

    [引用用户="Garrett Satterfield"]

    在第二种故障模式下、输入电源线短路。 在这种情况下、DAC 不会输出、因为它不由隔离式电源供电。 这是通过 U18发生短路还是在电路板上的其他位置发生短路?

    [/报价]

    它来自 U18。 当我们将其移除并更换整个电路时、它似乎再次起作用。 实际上、短路发生在 U18的输入侧、即引脚1和2上。 它看起来确实会消耗大量电流并导致故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们认为这两种模式都是相关的。

    当我们从现场接收到一个没有 DAC 输出的单元时、该单元除 DAC 外完全正常工作。 我们仅更换了 DAC7760。 但是、一旦我们更换了 U18并打开电源、U18就会发生故障、并导致我们的整个板由于短路而出现电源故障、因此无法使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    更换 DAC7760会导致此输入电源短路的多个单元是否会发生这种情况? 我唯一可以看到这种情况的方法是在更换 DAC7760期间+AVDD 或-AVDD 以某种方式短路。 这可能会损坏电源模块并导致输入短路。

    我仍然建议将 DAC 从已知的坏板换用为已知正常的板、以确定 DAC 是否是原因。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    您是否有故障问题的更新? 您是否通过将发生故障的电路板更换为正常工作的电路板来确认 DAC 实际上发生了故障?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    很抱歉未提供更新。

    我们确实更换了故障电路板上的电源、DAC 再次开始工作。

    由于温度变化、我们怀疑存在某种支撑、因此我们使用手持式热风枪在电路板上提供热量的情况下测试了 DAC、同时使用热电偶监测温度。 我们的所有电路都在工作、直到温度大约为100°C。此时、DAC 停止工作。 测试持续时间不超过几分钟。 我们再次冷却电路板、此时 DAC 在下电上电后开始工作。 但是、我们无法在后续测试中复制 DAC 基于温度的截止值。

    我们的结论是、某种短路可能会导致电源关闭。 故障是随机事件。  

    感谢您立即关注此事。 我们非常感谢您的答复。

    此致、

    Aravind