This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:DAC8820EVM 评估模块输出的驱动电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820EVM, OPA2277, DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675638/dac8820-the-driving-current-of-output-of-the-the-dac8820evm-evaluation-module

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件: OPA2277

我 想使用 DAC8820EVM 评估模块的输出连接适当的负载、因此我想查看评估模块输出的驱动电流、我在评估板文档中找不到相应的信息、 您能告诉我在哪里 可以找到相应的信息、它驱动的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 DAC8820是一款非缓冲 MDAC、因此、我们需要在输出级使用一个放大器。 此 EVM 使用 OPA2277。 因此、您可以查阅 OPA2277的数据表以了解输出驱动强度规格。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师