This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:带宽说明

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675589/ads42jb69-clarification-on-bandwidth

器件型号:ADS42JB69

在第59页、模拟输入带宽被称为900MHz。  但是、第一级带宽是250MHz 和400MHz、这取决于信号强度。  

我对此有点困惑。 它实际上指的是什么第一阶段? 我需要理解、以便能够解释。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
    900MHz 规范是通过应用恒定振幅和可调频率输入信号来生成的、并找出转换幅值在低输入频率(例如通常在10MHz 左右)下与转换幅值相比下降3dB 的频率。 这将测量作为频率函数的 ADC 的插入损耗。
    后面有关250MHz 和400MHz 的讨论与 ADC 输入电路保持线性度/性能的能力有关、该性能是具有较大输入振幅的频率的函数。 图44和45显示、随着输入频率的增加、一旦输入信号频率高于200至250MHz、ADC 的 SFDR 和 SNR 性能就开始显著降低。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一如既往的感谢。