This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:AGND 至 DGND 连接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675595/ads127l01-agnd-to-dgnd-connection

器件型号:ADS127L01

Hiya、

我一直在与同事进行关于最佳(最低噪声?)的谈话 主要在 ADS127L01等"模拟"器件上将 AGND 连接到 DGND 的方法。  

数据表显示:
"接地层可以拆分为模拟平面(AGND)和数字平面(DGND)、但这种拆分不是必需的。 将模拟信号放置在模拟平面上、将数字信号放置在数字平面上。 作为布局的最后一步、完全消除模拟和数字接地之间的分裂。 如果需要分离接地平面、应使 AGND 和 DGND 之间的连接尽可能靠近 ADC。"

公平地说、我也在其他地方读过、在具有数字 I/O 的"模拟"芯片上、将 AGND 和 DGND 尽可能靠近"模拟 GND"平面上的芯片连接在一起。  

但是...  ADS127L01EVM 似乎不接受这条建议。 请参阅中的图19: www.ti.com/.../sbau261b.pdf、  ADS127L01下有两个平面、一个平面连接到 DGND、另一个平面用于 AGND。  它们似乎通过电路板使用底部的平面和不靠近 ADSL127L01的 GND 测试点短接在一起。 那么、为什么评估板布局不是数据表的建议呢? 它不是单个物理层、也未连接到靠近 ADC 的位置(或者我是否错误读取评估板?)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您发帖。

    我实际上在该 EVM 上进行了布局、因此让我澄清几个方面。 首先、此设计使用一个连接到接地的内部平面以及顶层和底层上的接地覆铜(请参阅图19、20和22)。 所有三个平面都连接到同一网络。

    现在、我在接地层中包含了部分分割、该分割在图19、20和22中进行了镜像。 坦率地说、这样做的原因是、我们正在解决一些其他性能问题、我们认为这将有助于分离模拟和数字噪声耦合。 主要问题是运行到 ADC 和 Rev A 中使用的 Tiva UP 的异步时钟信号。我们通过使用单个时钟源和扇出缓冲器(Y1和 U23)在 Rev B 中缓解了该问题。

    考虑到元件的放置以及到 USB 电源的返回电流的预期方向、拆分可能没有太大帮助。 如果我有钱再次旋转布局、我可能会在看到 EVM 现在的性能如何之后完全移除拆分。

    此致、