This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADs131e06:使用外部基准时 TBG 充电时间

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675522/ads131e06-tbg-charge-time-when-using-external-reference

器件型号:ADS131E06
主题中讨论的其他器件:REF5050

我想弄清楚、最坏情况 TBG 是为了解决 TBG > tPOR 的时序问题、如数据表第61页所述。 从数据表第26页的图28可以看出,TBG 与 R1*22uF 有关。

当我们使用外部电压基准(REF5050)时、R1使用哪个值来计算 TBG?

使用5RC 作为 TBG 是否有任何优势? 带隙达到1.1V 时、似乎只需要2.5个时间常数。 我可以看到、较长的时间常量有利于处理22uF 电容器的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    感谢您发帖。

    即使您提供外部基准、该器件仍会将该精密带隙电压用于其他内部模拟电路。 因此、R1的值将为12.5k 或10.5k、具体取决于内部基准幅度的寄存器设置以及内部基准缓冲器是否断电。 通过设置 R1 = 10.5k、设置 CONFIG3[5]= 1会导致 RC 时间常数更小。

    除了处理组件容差之外,如您所述,我认为等待时间长达5*RC 并不是一个额外的优势。 3*RC 可能是一个安全的选择、因为它可以使您接近最终值的95%(通常为1.2V)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色为24V

    绿色为5.3V、为 ADS131E06供电。

    蓝色表示3.3V 数字电压

    粉红色是 VCAP1。

    根据第61页、在发出复位脉冲之前、我们应该等待大约1秒钟。 我们已经有大约100个 PCB 与大约120ms 的复位脉冲配合工作。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我看到您的说法-根据您的示波器捕获、VCAP1达到1.1V 大约需要1秒、而 tPOR 计数器仅需2^18/2.048MHz = 128ms。

    老实说、这可能有点保守、但我们必须以这种方式指定 tPOR 时序、以确保器件在已知状态下加电。 如果内部带隙在/RESET 脉冲之前未达到至少1.1V、则内部一次性可编程寄存器可能无法正确读取。 这可能会导致奇怪的行为、例如增益/偏移修整值的误读或器件 ID 的误读、从而导致8通道器件认为它是4通道器件等

    tPOR = 128ms 是您必须等待的绝对最小值。 但是、如果看起来这种方法一直有效、我建议您至少先读取器件 ID 寄存器、然后再确定器件是否准备就绪。 如果设备 ID 不正确、则必须发出第二个/RESET 脉冲。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、
    我们将使用外部基准。 我的理解是、VCAP1用于推导2.4V 或4V 内部基准电压。  当我们使用外部基准时、VCAP1的输出端是否需要22uF 电容器?  我们是否可以为 VCAP1使用2uF 电容器? VCAP1用于推导 ADS131E06中的哪些其他重要电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    正确的是、它用于推导内部基准电压。 我认为降低内部基准噪声是调整大电容器尺寸的主要动机。

    除了为一次性可编程(OTP)位供电并生成主模拟偏置电流(以及后续电流镜)之外、我不确定内部带隙的用途是什么、但我认为它对 ADC 性能没有任何重要影响。 VCAP1上的2.2uF 应该正常。 再说一次-主要的折衷主要是噪声更大的内部基准、不会影响您。

    此致、