This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:需要对数据表的解释进行澄清

Guru**** 2611015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671140/ads42jb69-need-clarification-interpreting-datasheet

器件型号:ADS42JB69

您好!

这是我不确定的部分:

'在 kΩ 输入引脚与 VCM 之间使用一个5k Ω 电阻器在内部设置输入共模、从而设置输入信号
可与引脚进行交流耦合。"

这是否意味着我必须在 VCM 与每个桥臂之间串联一个外部电阻器?

这是否意味着我不必担心外部电阻器、因为它们都是内部连接的?

我知道这是一个基本问题,但我真的需要澄清。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    这只是告诉您、如果您有交流耦合输入、ADC 输入通过这些电阻器在内部作为基准、您无需提供任何类型的基准。 如果您看一下我随附的 ADS42JB69EVM 原理图、就会看到这一点。 如果您计划使用具有直流耦合的放大器、则需要确保模拟输入引脚上的共模正确。 这通常通过将 ADC VCM 输出引脚连接到放大器 VCM 输入引脚来实现。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2045.ADS42JB69EVM_2D00_SCH_5F00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你