This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:CAN#39;t 下载 PGA970示例固件 sldc016

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675499/pga970-can-t-download-pga970-example-firmware-sldc016

器件型号:PGA970

我单击下载链接、没有任何反应。 有时、它会下载几个 KB、但似乎无法正常工作。 不知道我是否将其发布在正确的位置。 是否有人可以将其指向合适的人员、或许他们可以修复链接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananda、您好!

    我认为链接没有任何问题。 您的浏览器中可能有一些隐私或安全设置、无法正确下载? 我可以在 Chrome 和 Internet Explorer 中毫无问题地下载它。

    为了确保我们关闭同一个链接、地址是 :www.ti.com/.../sldc016

    是否可以通过 PGA970产品页面中的工具和软件选项卡进行访问?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    这实际上提醒我、我认为我们的防病毒软件可能已经在该链接上检测到特洛伊木马病毒。 这可能是我无法下载它的原因。

    感谢您检查 Scott!!