This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:能否对从直流到1MHz 的低频输入信号进行采样?

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675178/ads5263evm-can-it-sample-low-frequency-input-signal-from-dc-to-1-mhz

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5263

你(们)好

我已阅读此 EVM 板的用户指南以及 ADS5263的数据表。

我发现 EVM 板为 ADC 提供了两个交流耦合驱动器。

一个是基于变压器的放大器、另一个是具有带通滤波器的放大器。  我能否绕过驱动器的带通滤波器以从直流电获取输入频带启动?

ADS5263的数据表中说、它具有 低频噪声抑制模式、我是否可以禁用该模式以确保低频输入信号由 ADC 采样?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、庄

    您能否深入了解一下您的应用? 选择该 ADC 的任何特定原因...
    在禁用噪声抑制模式的情况下、1/f 噪声在直流至1MHz 范围内处于高电平。
    我们认为 ADS5263可能不适合对低频输入信号进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的回复。 对于我的应用、它需要对 具有大约60Hz 低频分量以及200kHz 至1MHz 高频分量的信号进行采样。 我想选择一个快速 ADC 来对该信号进行尽可能准确的采样、并且还可以通过 HSMC 或 GPIO 连接器连接到 FPGA。

    谢谢