This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:PGA300质量校准

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673020/pga300-pga300-mass-calibration

器件型号:PGA300

PGA300用户指南:使用批次建模、其中一系列感应元件在整个温度范围内表征、补偿公式的 TC 系数在校准前确定。 在生产线上、在有限数量的温度和压力设定点进行测量、并相应地调整系数。 与 TI 应用工程师讨论以了解详情。

我的情况:我们在实验室中完成了4T/4P 测试、结果准确、但对于大规模生产、我们计划在环境中使用1或2个压力点进行校准。

请给您建议解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您当然可以在更少的点校准、但得到的测量结果将不像4P4T 那样精确。 如果在最终用例中温度波动不大、则1T 可能会产生良好的结果、但我建议至少有2-3个压力校准点。

    在任何情况下、应选择校准点的数量以反映系统中所需的精度容差。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3月26日(星期一)的最新消息、能否有任何大师回答我的问题(以下)、我在这里发布了一周、至今没有帮助。 提前感谢您!

    我是否可以将实验中的4P4T 曲线写入生产线中的所有 pga300发送器? 只需在生产线上使用3P1T 校准每个发送器、这样我就可以避免大规模生产的4T 校准、但仍然为每个发送器保持相似的温度补偿?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Scott、我阅读了您的另一篇文章、并提到了"PGA300校准工具和大规模生产工具"、很明显、该工具可以解决我的问题、您可以提供该工具还是让我知道如何获取。 非常感谢!