This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:示例代码

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668213/amc1210-example-code

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: AMC1204

我使用 AMC1210芯片和 AMC1204来读取模拟输入。 与处理器的接口位于 SPI 上。

如果有任何示例代码可用、将会有所帮助。

谢谢、此致

Monika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AMC1210_5F00_PAR.zip

    您好、Monika、

    欢迎来到我们的 e2e Fourm! 遗憾的是、我没有任何 SPI 代码可用于 AMC1210器件。 我将了解我是否能够为您提供至少一个有助于了解寄存器详细信息的头文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Tom 先生。 这肯定很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我使用 SPI 接口读取 AMS1210。 但是、我将获得 AMC1204输入端给定的固定直流电压输入的波动数据寄存器值。
    编程的配置寄存器如下。
    控制参数:0x0010
    正弦滤波器: 0x0F1F
    集成器参数:0x0000
    高电平阈值:0x7FFF (默认值)
    低电平阈值:0x0000 (默认值)
    比较器:0x0000 (默认值)
    控制寄存器:0x2000
    时钟分频器: 0x0810
    我曾尝试过使积分器打开、但没有效果。
    波动的原因是什么? 如何使数据稳定?

    谢谢、此致