This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:将一个 CLK 和/或 SDI 和/或 SDO 连接到多个 ADC、从而减少接口引脚数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675135/ads7953-reduce-interface-pin-count-by-connecting-one-clk-and-or-sdi-and-sdo-to-multiple-adcs

器件型号:ADS7953

为了在 PCBA 上添加诊断功能、我想添加几个 ADS7953 (15个)。

是否可以减少控制器(FPGA)的接口引脚数。 例如、将所有 CLK 线路、SDI 和 SDO 线路连接到 三个 FPGA 引脚和15个 CS 选择引脚。 这会将 FPGA 上的引脚数 从60减少到18。

每个输入的1Hz 采样率足以用于诊断目的。

考虑到 SI:一 条总线、 ADC 引脚无残桩/短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    欢迎来到 TI E2E 论坛!!!

    可以按照您所述实现该接口。 SDO 上的三态功能被包括在内以实现完全这样一种情况。 但是、您应该仔细考虑主机和器件端 IO 上的信号完整性和扇出要求

    在将15个器件连接到单个电路板上的情况下、SCLK、SDI 和 SDO 信号最终可能具有显著的布线长度(以及相关的电容)和多个残桩。 小心放置和布线将有所帮助。

    大多数 FPGA 允许在其 IO 上进行驱动强度控制、因此应该可以优化 CS、SCLK、SDI 上的驱动。

    对于 SDO、理想情况下、我建议您下载此系列的 IBIS 模型并仿真预期行为。 但是、由于您的目的是以每通道1Hz 的频率运行、因此我的答案是、您始终可以以非常慢的速度运行接口、以确保信号在采样之前达到正确的 VIH/VIL 电平。 如果您有一些 FPGA IO 可供使用、我建议将 SDOS 分组为每个 FPGA 输入3或5、以减少负载。 如果您将来选择、这将使您能够更快地运行该接口(5或3倍)。

    此致、

    Sandeep