This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM 复位 NCO 阶段

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674204/dac38rf82evm-dac38rf82evm-reset-nco-phase

器件型号:DAC38RF82EVM

我使用 DAC28RF82EVM 连接到 KCU105 (Xilinx),我想生成相干脉冲信号。 基带信号由 FPGA 生成、并由 DAC 中的 NCO 内核混合到射频。 我想设置所有脉冲的起始相位是相同的、但我无法找到实现该操作的方法、也无法找到在预期时间重置 NCO 相位的方法。

任何人都可以帮助我、

谢谢。


Kai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    一种可能的方法是在 GUI 中将混频器和 NCO 同步方法设置为"SYSREF"。 此外、您还需要在 FPGA 中触发脉冲生成的开始、并将其发送到 sysref。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、
    相位 NCO 已复位、但当脉冲长于 sysref 周期时、它会产生另一个问题。 它在脉冲的中间有相位复位点、因此它使信号变得错误。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如果您连续运行 SYSREF、我建议您在初始复位后禁用 SYSREF、这样您的脉冲就不会始终复位。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Eben。