This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:关于传输层中的映射格式

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, TRF3765, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671990/adc12j4000-about-mapping-formats-in-transport-layer

器件型号:ADC12J4000
主题中讨论的其他器件: TRF3765TSW14J10EVM

您好!

我正在确认 ADC12J4000的串行链路参数。

(1)对于旁路模式、数据表中的表12和表13有何差异?  

(2)如何确定 K 系数? K 具有4至32个旁路模式范围。

(3)您是否会提供有关表12和13的位数的信息 、如下所示?

(4)客户现在正在使用 ADC12J4000EVM。 然后、他们希望通过以2000MSPS 对板载 FS 进行编程来评估 EVM。 您能告诉我设置 TRF3765的寄存器吗?

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,敏雪

    我们正在调查您的问题、并将很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敏雪

    以下是客户问题的答案:

    1) 1)表12是与 ADC12J4000的 JESD204B LMFS 参数设置直接相对应的样本映射。 我们使用了 M = 8 (8个 ADC)、以便在符合 JESD204B 标准的样品订购规则的同时、可以先订购最早的样品。 通道0具有转换器0的样本、通道1具有转换器1的样本、依此类推。 从用户的角度来看、该转换器实际上是 M=1 (单个 ADC)器件。 要了解如何从用户的角度订购样片、客户应参阅表13。 在该表中、只有一个转换器、一帧数据中有40个样本。

    2) 2)对于 DDC 旁路模式、K 可设置为4至32、步长为2。 (见表11)。 使用较低的 K 值将导致较高的 LMFC 频率。 K 值越大、LMFC 频率就越低。 对于我们的评估工具、我们设置 K=4。

    3) 3)对于表12:N=12、N'=12、M=8、S=5、CS=0。 对于表13:N=12、N'=12、M=1、S=40、CS=0。 请注意、每个数据帧的末尾都有4个尾位。 虽然 JESD204B 标准允许以这种方式使用尾位、但没有 LMFS、CS 等标准化参数来描述这些尾位。 然而、在计算串行输出线性速率时、仍必须考虑这些因素。 了解给定运行模式下的线速率的最简单方法是查看表11最右侧的列、其中显示了从 ADC 时钟频率到位速率的乘法器。

    4) 4)我已经生成了一个配置文件来将 TRF3765设置为2000MHz 输出。 可从以下网址获取: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/2781.TRF3765_5F00_Fs_5F00_2000Msps.cfg

    该文件应复制到此文件夹位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12J4000EVM GUI a\Configuration Files

    他们可以从低级视图选项卡的 Load Config 按钮加载这些设置。 加载新的 TRF3765频率文件后、应重新加载 ADC 配置文件"ADC12J4000_DB1_DDR.cfg"。  这可确保使用稳定的2000MHz 时钟频率重新启动和重新校准 ADC。

    如果他们经常使用此频率、我建议他们备份现有的 TRF3765配置文件之一、然后重命名提供的文件。 然后、通过选择该频率、它们可以在2000MHz 下运行(例如、将提供的文件重命名为 TRF3765_Fs_1600Msps.cfg、并在 GUI 的 EVM 选项卡上的快速入门设置中选择1600MHz。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的答复。 我还有其他问题。

    5)关于 EVM-SCH 的 FMC 连接、 TI 标准 FMC ADC 指南是什么? 是否可以交换每个连接极性?

    6)您是否会为 Virtex-7提供204B RTL 样片?

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敏雪

    5) 5)我知道的所有 JESD204B IP 都能够在单个通道基础上处理通道极性反转。 因此、我们认为、如果需要优化电路板的物理布局、可以反转 ADC 或 DAC EVM 上的通道。

    6) 6)适用于 VC-707且兼容某些 TI EVM 的示例 JESD204B 固件可在 TSW14J10EVM 产品文件夹中找到、网址为 :http://www.ti.com/tool/tsw14j10evm 在产品文件夹底部附近的软件部分中可以找到"TSW14J10EVM Xilinx 固件源"。

    此致、

    Jim B