This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:HVSS 和 HVDD 线路电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674769/ads8638-hvss-and-hvdd-lines-voltage

器件型号:ADS8638

您好、

我正在设计一个电路、该电路将读取1至-1V 之间的电压并通过 SPI 发送。 我选择了 ADS8638芯片、因为我需要以高速率读取8个电压。

我的问题是关于我正在正确使用 HVSS 和 HVDD 线路的天气(分别应用-5、5V)。 我找不到我需要这些输入电压的稳定性。

此外、这是我第一次迭代此电路、ID 是想要正确操作的。 你们是否看到布局中有任何缺陷?

谢谢!

-丹尼

P.S.

关于线路电压电压测量的另一个问题。 如果我测量相对于接地(接地)或中性线的热像。 如果接地、那么是否可以参考这个芯片上的接地信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    根据您的原理图、HVDD abd HVSS 看起来都可以。
    我假设您将使用+/- 2.5V 范围。 如果您的输入范围仅为+/-1V、那么您将失去相当多的分辨率
    查看您的原理图。 确保将器件的接地焊盘连接到接地端。
    在进行测量时、请确保使用连接器件的接地端。 对于 ADS8638、您将使用 GND 而不是 IGND 进行测量

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    感谢您再次与我取得合作。

    我正在使用+/- 2.5V 范围、我将研究如何提升输入信号。  
    很高兴您抓住了散热焊盘接地!

    最棒的

    -丹尼