This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:读取内部 DVDD 后的电源电流比 AVDD 高~20uA

Guru**** 2813425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674334/ads1248-20ua-higher-supply-current-after-reading-internal-dvdd-versus-avdd

器件型号:ADS1248

我发送以下字节 ADC 来读取 AVDD:0x40、0x06、0x01、0x00、0x76、 0x02、0xEC、0xFF、0xFF

后跟0x04、0x04以开始转换。

通过发送3 X 0xFF 来读取预期结果。

电源电流保持标称值。

我发送以下字节 ADC 来读取 DVDD:0x40、0x06、0x01、0x00、0x77、 0x02、0xF9、0xFF、0xFF

后跟0x04、0x04以开始转换。

通过发送3 X 0xFF 来读取预期结果。

电源电流仍然高20uA!??

如果我再次读取 AVDD、电源电流会下降20uA……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    有几个方面不太清楚。 START 引脚是否持续处于高电平? 此外、在测量电流时、是否测量器件总电流? 还是仅 AVDD 或 DVDD? 您是否曾尝试在不测量 AVDD 或 DVDD (即连接到多路复用器)时测量电流?

    我没有关于内部分压器的具体细节、但我认为可能会发生的情况是、当测量 DVDD 时、有一个特定的 DVDD 连接、通常不是模拟部分的一部分、 因此、当您将测量值连接到 DVDD 时、电流通过 DVDD 部分被拉至分压器电路。 在您将显示器更改为其他设备之前、DVDD 电流将从数字电源消耗到模拟部分。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回复!  否、只有在我写入寄存器或命令时、START 才为高电平。  它在剩余时间内处于低电平。  我只能测量总单位电流、AVDD 和 DVDD 之和以及其他逻辑。  我在读取 DVDD 后看到~20uA 的静态直流漂移。  是的、它可能是 DVDD 分频器特有的东西、但我感到惊讶的是、AVDD 不会发生这种情况。  现在、我担心每次读取后必须将内部寄存器重置为默认值、以确保最低电流消耗。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这是一个值得尝试的地方。 将 START 引脚保持为高电平、并测量电流、并将其与 AVDD 连接、DVDD 连接以及 MUX (正常工作模式)连接至系统监控器进行比较。 我认为、当 START 引脚为低电平且转换已完成时、即使在 DVDD 连接到系统监控器时模拟部分断电、DVDD 仍会连接到模拟部分。 来自 DVDD 的电流将流经模拟部分的一部分、该部分实际上会尝试开启模拟部分的某些部分。 这将是对 AVDD 电源的某种向后驱动。 如果我回答正确、则只有在 DVDD 连接到模拟时才会发生这种情况。 因此、当使用系统监控器测量 DVDD 时、我会在将 START 引脚设置为低电平之前将该特定设置更改为其他设置。 这不应影响模拟侧的其他连接。 验证将基于我在开始时建议的测量值。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您说的是有道理的。 我将更改代码并在明天尝试、并告诉您...

    谢谢、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、正如您所建议的、DVDD 似乎是通过多路复用器对断电的模拟部分进行反馈。  我将多路复用器寄存器写回其默认值、电流恢复正常。  该写入 操作会启动不需要的转换、该转换会浪费50ms 的电量。  您能用什么方式解决这个问题吗?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我今天花了一些时间在实验室中查看电流。  我也有一个类似的问题、 因为我的电路板可以分离模拟和数字电流、但不能分离由这些电源供电的器件。

    查看 AVDD 电源、与 AVDD 测量相比、进行 DVDD 测量时消耗的电流大约高130uA。  但是、DVDD 测量消耗的电流比正常多路复用器输入测量低约40-50uA (我认为这是由为 PGA 供电造成的)。  当 START 引脚为低电平时、我看到模拟电流没有差异。

    从数字电流的角度来看、与常规多路复用器输入测量相比、进行 DVDD 测量时的电流大约减少了20-30uA。  与 DVDD 测量相比、我看到从 AVDD 测量获得的电流减少了20-30uA。  当 START 引脚为低电平时、我看到从正常测量到 AVDD 测量的电流没有差异、但我确实看到 AVDD 选择和 DVDD 选择之间存在20-30uA 的差异。  这将确认您看到的内容。

    我的结论是、当 START 引脚处于低 电平时、DVDD 仍连接到测量串、因为相对于20uA、电流保持相当稳定。

    我不确定您检查 DVDD 电压的频率、但有一种想法是不经常检查所有这些电压。  另一种方法是在将系统显示器切换至远离 DVDD 的同时、将数据速率更改为更快的值。  这似乎是一个额外的步骤、但请记住、当您写入前四个寄存器中的任何一个时、转换将自动重启、 因此、在下一次测量开始时重新写入寄存器所花费的时间可能不会超过您当前作为 SYNC 命令执行的操作、这将不再是必需的。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的建议以及您对此问题的深入调查。  我将进行您建议的更改。  我还将代码更改为仅脉冲启动高电平、而不是发出 SYNC 命令。

    再次感谢您解决此问题!

    Richard