This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588HIPM GND 和时序

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673762/ads8588hipm-gnd-and-timing

大家好、整个团队  

1、我需要双符合引脚26是连接 GND 还是 AGND?

https://e2echina.ti.com/question_answer/analogue/data_converters/f/58/t/129734 

2. 我把 ReadData 的时序与 数据表中描述的混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将此引脚接地。 如果您有分离接地、则将其连接到模拟接地。 另请记住、如果您使用分离接地、模拟和数字接地平面必须在靠近器件的位置连接在一起、具有相同的电位。

    2. 器件是并行使用还是串行使用?  总体而言、您需要保持 CS 并为要读取的每个位发送 SCLK (或 RD)脉冲。  我建议阅读 数据表的第41页和上的内容 、以便更好地了解可用的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia:
    感谢您重放。

    我已经将两个接地分开使用电源隔离芯片、因此 AGND 和 GND 不连接在一起。此电路中是否存在一些问题?
    我使用的是并行接口读取数据、根据时序图第14页的数据表、每次得到结果都应该首先复位器件? 第二个下拉 CONVSTA 和 CONVSTB 器件开始转换、第三个等待 BUSY 引脚下拉、第四个下拉 CS、RD 引脚处于上升沿读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 务必将所有器件接地端连接到 AGND。

    有很多解决隔离问题的好参考设计、如果您想了解更多有关隔离问题的信息、请不要担心、我快速搜索了我们的 TI 参考、并得出 了44个结果、其中一个 TIDA01037 是值得一看的参考设计

    不需要、每次读取结果时都不需要重置器件。

    下拉 CONSTA 和 CONVSTB 开始转换、您可以选择将这两个信号分离或将这两个信号绑定在一起。

    正确、BUSY 引脚为高电平有效、因此等待 BUSY 信号为低电平、这表示器件不再处于正在进行的转换中。

    请注意、您还可以选择将 CS 和 RD 作为两个单独的信号进行控制、或将它们连接在一起。 下拉 CS 后 、并行总线将激活、  数据将在 RD 的下降沿随时钟移出。

    此致

    Cynthia