This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:ADC12D1620CCMLS

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675025/adc12d1620qml-sp-adc12d1620ccmls

器件型号:ADC12D1620QML-SP

FOIR ADC12D1620CCMLS:

什么是端子镀层(材料和每层镀层的厚度)或材料成分 ?

MSL (湿敏等级)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Avi
    我将深入了解这些细节、并将在今天晚些时候做出回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Avi

    ADC12D1620CCMLS 端子为锡/铅焊柱。

    这是密封(密封到气体、湿度等)陶瓷/金属封装。 在器件的组装和生产筛选过程中、使用各种方法验证封装完整性。

    MSL (湿敏等级)额定值仅适用于塑料 IC 封装、这些封装会吸收水分、必须相应处理。

    此致、

    Jim B