请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300 主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、
嗨、大家好、
使用 MSP430G2553和 AFE4300前端时出现问题。 我想使用 IQ 解调、但我有一些问题。
我想使用32kHz 的测量频率、在数据表中我可以看到、我必须在寄存器 DEVICE_CONTROL2 (位11-13)中设置正确的位才能使用 IQ 解调。 我不知道什么是"偏离 x "、但我理解、IQ 解调器的频率需要是测量频率乘以4。 您能帮我选择正确的分频器吗?
另一个问题是、I 和 Q 的 ADC 值将如何保存在结果寄存器中。 当我读取寄存器时、如何分离这两个值?
感谢您的帮助!
此致、
Simon