This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:在 DAC38RF82EVM GUI 中 PLL 频率无效

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674829/dac38rf82evm-pll-frequency-invalid-in-dac38rf82evm-gui

器件型号:DAC38RF82EVM

大家好、

我正在尝试弄清楚如何使用采样率为3GSPS 的双 DAC (12位)模式。 但是、DAC38RF82EVM GUI 不断告知 PLL 频率无效。

我查看了 DAC 的数据表和用户指南、但我没有弄清楚有效 PLL 频率的含义。 有人能告诉我有效 PLL 频率的标准是什么?

谢谢你。

此致、
Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tong、

    支持的频率为5.24G 至6.72G 和7.96G 至9G。
    数据表的第7.8节对此进行了说明。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    非常感谢。  

    双 DAC 模式的最大采样频率为3.33GSPS、不在 PLL 支持的频率范围内。 这是否意味着我只能将外部时钟用于双 DAC 模式?

    此致、

    Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tong、

    您可以使用2倍插值将最大采样率提高到6.66GHz、PLL 可以支持该频率。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    非常感谢。
    我尝试过、它显示"有效的 PLL 频率"。

    此致、
    Tong