This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:找不到固件。 重试... DSP-未就绪

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298, ADS1299, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672862/ads1298recgfe-pdk-firmware-not-found-retrying-dsp-not-ready

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298ECGFE-PDKADS1298ADS1299ADS1298R

支持、

我最近购买了德州仪器(TI)开发套件 ADS1298RECGFE-PDK 评估模块 ,在加载从产品页面下载的软件“ADS1298RECGFE-PDK Version 1.1.1安装”时遇到问题。

我还成功地安装了“USBStyx 驱动程序”。

但在设备管理器中、它未显示。 它显示如下。

当我运行 ADS129xECG-FE 时。 我看到以下消息-

查找二进制文件。

正在读取二进制文件。

USB 连接已建立

未找到固件...正在下载

下载成功

DSP 未就绪...正在重试

最终消息-

由于连接超时、固件加载失败。请重置硬件

以继续加载固件。

当我按下"Reset"时、没有发生任何事情。

我使用的是 Windows 7专业版64位系统。

如果能在安装 TI 评估软件方面提供任何帮助、我将不胜感激。

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的发帖、很遗憾听到您在使用 ADS1298ECGFE-PDK 时遇到的困难。

    您可以在关闭 ADS1298软件的情况下尝试为 EVM 上电吗? 只需插入电源线和 USB 线缆、并在"Device Manager (设备管理器)"窗口中观察设备枚举。 在没有运行 ADS1298软件的情况下、您应该会在"NI-VISA USB 器件"下看到电路板枚举为"MMB0 (NI-VISA)"、就像上面所示。 然后、按住/RESET 按钮、并验证设备管理器是否自动更新、MMB0是否不再显示。 然后、释放/RESET 按钮、MMB0应该会重新出现。 这些步骤只是为了确保/RESET 按钮正常工作并且电路板按预期进行枚举。

    接下来、让 EVM 保持通电状态并启动 ADS1298评估软件。 您不必再次按/reset 按钮。 GUI 应成功启动、EVM 现在应枚举为"libusb-Win32 devices --> USBStyx"。  

    编辑过** 03/20/18:客户指的是 ADS1298ECGFE-PDK。 同样的故障排除步骤和结果适用**

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    但我的板是 ADS1298RECGFE。

    ADS1299评估软件在此板中是否工作/兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    我已经收到了您的电子邮件、并找到了我的回呼帖子。

    我上一个帖子是 关于下载时"找不到固件"、其中一个设备驱动程序安装失败。     通过将驱动程序路径调整 到  安装路径,可以解决该问题。  顺便说一下、我发现我的一台计算机运行良好、另一台计算机遇到了发布的问题。  

    我没有遇到与您的帖子提到相同的问题、很抱歉、我不确定如何解决您的问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      \

    已成功找到 libusb-Win32设备、但未找到 USBStyx、如上图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    很抱歉、我回答时误读了您的帖子。 请使用 ADS1298ECGFE-PDK 产品文件夹中的 ADS1298 EVM 软件。 我仍然希望过程和器件枚举相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照 ADS1298R PDK 的步骤安装 了 ADS1298ECGFE-PDK Version 1.1.1 、但问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    MMB0和 ADS1298RECGFE 子板上的所有跳线是否都处于其默认位置? 请查看用户指南(sbaud181B)的第2.1和2.2节。

    您可以在子板上进行一些探测、以确保电路板和 ADC 正常工作。 对于启动器、请探测模拟和数字电源电压以及基准电压 VREFP。

    您还可以使用示波器探测/DRDY 引脚、并确保器件在加电后进行转换。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查并发现一切都很好、正如您所提到的那样工作正常。

    请再次仔细查看我的帖子和附带的图片,您会知道我面临的问题。

    我有 MMB0模块化 EVM 主板 REV D 和 ADS1298R ECGFE Rev B

    请告诉我驱动程序和固件的正确路径以及如何正确安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是否可以再次尝试附加您的图像? 它们不会出现在您的上次答复中。

    听起来两个板都可以正常工作、正如您所验证的那样。 我目前唯一的另一个想法是尝试单独重新安装驱动程序。 是否可以使用以下链接尝试再次安装 MMB0驱动程序: ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADCPro2/misc/drivers/?

    当您安装 EVM 软件和驱动程序时、如果您以管理员身份运行安装程序.EXE、也会有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次检查附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试 了 ftp.ti.com/.../
    64位系统、但无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我认为您只需要强制器件更新为正确的驱动程序。 当您看到"libusb-Win32 device -> MMB0 (NI-VISA)"时、请右键单击"MMB0 (NI-VISA)"并选择"更新驱动程序软件"。 然后选择浏览您的文件系统到以下文件夹"C:\Program Files (x86)\ADS129xECG-FE\DRIVER"并选中"Include Subfolders"复选框。

    EVM 必须枚举为"libusb-Win32 device --> USBStyx"、以便 GUI 识别它并正确通信。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过这种方法、但不起作用。 结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Andrews、您好!

    我尝试通过右键单击"MMB0 NI-VISA (MMB0 NI-VISA)" 并选择"Update Driver Software"(更新驱动程序软件)来强制安装 USBStyx、然后浏览到"C:\Program Files (x86)\ADS129xECG-FE\DRIVER"(C:\Program Files (x86)并启用"Include Subfolders"(包括子文件夹)复选框、但未发生任何更改。

    但是、当我按选项"让我从我的计算机上的设备驱动程序列表中挑选"安装时、如下所示

    然后选择选项"拥有磁盘"并浏览到"C:\Program Files (x86)\ADS129xECG-FE\lib_1298\Styx\usbstyx_drivers"、然后安装"usbstyx.inf"文件、当我检查设备管理器时、我找到了该文件、如下图所示

    当我运行 ADS129xECG-FE 时,我发现同样的错误

    未找到固件

    下载失败...按如下所示重置硬件

    请告诉我如何加载固件以及固件的路径是什么、固件包含哪种类型的文件(扩展名)固件。

    当我再次检查设备管理器并单击"更新驱动程序"并选择选项"让我从我的计算机上的设备驱动程序列表中选择"、就像我之前找到的两个选项-

    1.选中下面显示的“显示兼容硬件”复选框

    2.取消选中如下所示的"显示兼容硬件"框

    因此、我怀疑 USBStyx 为什么处于不兼容硬件下。

    还要查看上面提到的固件问题、如何加载固件以及固件的路径是什么、固件包含哪种类型的文件(扩展)固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    固件位于:C:\Program Files (x86)\ADS129xECG-FE\FW\ads1298revm-pdk.bin 下。

    您能否共享收到的 MMB0和 ADS1298R EVM 子板的电路板编号和 BOM 修订版? 作为参考、我使用的是具有 BOM Rev D 和 ADS1298R ECGFE Rev B 的 MMB0 Rev. D

    下面是 USBStyx 的驱动程序详细信息、您应该会看到是否安装了正确的路径。  

    此时我希望您尝试卸载所有内容。 请卸载 ADS1299和 ADS1298R EVM 软件。 您将在"C:\Program Files (x86)\ADS129xECG-FE"和"C:\Program Files (x86)\ADS1299EEG-FE"下找到卸载的可执行文件。 然后、在 EVM 与 PC 断开连接的情况下、请以管理员身份从在线产品文件夹重新安装 ADS1298R EVM 软件。 在安装后不运行软件的情况下、请将子板插入 MMB0并连接电源线和 USB 电缆。 然后按下并释放/RESET 按钮(S3)。 在"NI-VISA USB Devices"下检查设备管理器中的"MMB0 (NI-VISA)"。 最后、运行 ADS1298R EVM 软件。

    我意识到这种情况已经持续了一段时间、因此给您带来的不便、我深表歉意。 希望上述步骤将引导我们了解根本原因或完全解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 MMB0修订版 D、其中包含 BOM 修订版 E 和 ADS1298R ECGFE 修订版 B

    我按照上述步骤购买卸载所有组件并安装 ADS1298 EVM 软件。 我在安装后未运行软件的情况下完成了此操作、将子板插入 MMB0并连接电源线和 USB 电缆。 然后、我按下并释放/RESET 按钮(S3)。 我检查了设备管理器、在"NI-VISA USB 设备"下找到了"MMB0 (NI-VISA)"。 最后、运行 ADS1298R EVM 软件。

    但问题仍然相同-

    未找到固件

    DSP 未准备就绪… 正在重试

    并显示一条消息-

    由于超时情况、固件加载失败。

    请重置硬件以继续加载固件。

    我通过按下复位按钮(S3)复位硬件、但未发生任何情况。

    最后一条消息是-

    连接和固件加载失败!

    请检查您的连接/配置并重试。

    我再次告诉您、我正在使用

    Windows 7专业版64位 Service Pack 1

    并在三个具有相同配置的不同系统中运行软件。

    我使用10V 和500mA 交流适配器为 MMB0板供电。

    请告诉我您安装的软件 ADS129xECG-FE 的路径以及您使用的是32位或64位操作系统(Windows)的系统类型。

    当我安装软件时、我不会获得任何路径来选择安装位置。 它会自动安装在"C:\Program Files (x86)"中。 我使用的是64位操作系统。

    我们是否可以更改安装路径以及如何操作?

    我还注意到、在您的软件中、ADS1298RECGFE 显示如下-

      

    在我的软件中、它显示的是 ADS1x98/8RECG-FE、如下所示-

    软件方面是否有任何差异。

    请提供该软件版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我注意到了同样的情况。 事实证明、启动期间的 GUI 标题为"ADS1x98/8RECG-FE"、但一旦找到固件并将其下载到 MMB0、则更改为"ADS1298RECG-FE"。 我使用的软件版本与您完全相同。

    [引用 user="Vivek Pratap Singh"]

    请告诉我您安装的软件 ADS129xECG-FE 的路径以及您使用的是32位或64位操作系统(Windows)的系统类型。

    当我安装软件时、我不会获得任何路径来选择安装位置。 它会自动安装在"C:\Program Files (x86)"中。 我使用的是64位操作系统。

    我们是否可以更改安装路径以及如何操作?

    [/报价]

    我使用的是 Windows 7、64位计算机。

    您根本不必更改安装路径。

    我可以通过您的个人资料中的电子邮件地址离线联系您吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    我的电子邮件地址是-
    vivekanuj786@gmail.com

    请尽快回复。