This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA970:Code Composer Studio 版本建议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674475/ccs-pga970-code-composer-studio-version-recommendation

器件型号:PGA970

工具/软件:Code Composer Studio

团队、

我的客户将 CCS v6.2用于 PGA970项目。 项目即将完成。

在支持 PGA970方面升级到 CCS V8是否有意义?
您是否会推荐此类迁移、或者您是否期望此类迁移有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果此版本已经在运行、我建议继续使用相同的 CCS 版本。 如果客户希望为另一个项目进行升级、则应能够安装 V8、而不会中断现有的 v6.2安装。

    此致、