This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C081:dac101C081的输出正在加载

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC101C081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675004/dac101c081-output-of-dac101c081-getting-loaded

器件型号:DAC101C081

我使用 DAC101C081来驱动 LED。 与电阻器串联的 LED 连接到 DAC 输出。 当 所有的值都写入其数据寄存器时、DAC 就会加载、而所有值都写入 DAC 数据寄存器中、DAC 应该提供3.3V 和4.8mA 的输出。 由于负载原因、DAC 能够在3.1V 电压下提供3.6mA 电流。 需要有关这方面的帮助..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anshul、

    欢迎访问 E2E 社区! 感谢您在设计中考虑使用 DAC101C081、我们很乐意帮助您解决问题。

    您能描述一下电阻器和 LED 的属性吗? DAC101C081的 VA 也提供了什么电压?

    根据您的注释和输出阻抗(典型值为7.5欧姆)的数据表规格、当您在输出端以3.6mA 的强度驱动3.3V 电压时、我们通常可以在输出端看到3.24V 的电压。 输出阻抗值可能会有所不同、这可能会导致一些额外的压降。 另一个注释是、这些输出阻抗规格是通过线性工作区域中的输出放大器收集的、通常 DAC 输出设置为中标度、因此我们远离电源轨。 如果 VA 电源轨接近3.3V 且基准电压为3.3V、则在满量程时、负载调节通常会更差。

    假设 VA 接近3.3V、我建议增大此电压。 否则、请分享电阻器和 LED 的详细信息、以便进一步了解。

    谢谢!