This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085:SPI 连接

Guru**** 2965120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044, DAC128S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674952/dac128s085-spi-connection

器件型号:DAC128S085
主题中讨论的其他器件:ADS7044、

大家好。

在我的项目中、我打算使用 DAC128S085和 ADS7044。 我想 通过同一条 SPI 线路将两个器件与微处理器连接起来(微处理器是主器件、而器件是从器件):有可能吗? 我的疑问是 、DAC128S085具有 SYNC 引脚、而不是 CS 引脚作为 ADS7044。

谢谢你。

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicola、

    感谢您的查询。 为了将多个从器件连接到同一 SPI 总线、您需要使用单独的 CS 线路。 对于 DAC、SYNC 与 CS 相同、只是它是边沿触发的。 有关详细信息、请查看时序图。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师