This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:DDC264EVM 长时间集成问题

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673408/ddc264evm-ddc264evm-long-integration-time-issues

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

您好!

我正在使用 DDC264EVM 板、但在较长的集成时间内遇到问题。

当我将积分时间设置为0.3秒时、积分时间似乎要短得多、可能在毫秒范围内、或者更短。

DDC264芯片允许长达1秒的集成时间、因此看起来像是 DDC264EVM 软件中的错误。

是否有人遇到过此问题? 是否有解决方案?

谢谢、

Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:
    显然、可以使用 DDC114EVM 软件操作 DDC264EVM。
    当我这么做时、我可以将积分时间设置为1秒
    我想这意味着 DDC264EVM PC 软件中存在软件错误、TI 支持人员能否解决此问题?

    谢谢、
    Boaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boaz、

    正确、264 EVM 软件中存在限制。 CONV 低整数/高整数具有16位(65536)的数字限制、即使将 CLK 和 DCLK 调整为最低频率、最大积分时间也是26、214us 或26 ms。 希望这有助于确认您的调查结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供的信息!

    尽管我已经找到了一种克服这一问题的方法、通过 DDC11xEVM 软件控制 DDC264EVM 集成时间、并通过 DDC264EVM 软件(两者同时在同一台 PC 上运行)控制集成电容器、但我还是认为最好使用专用软件来控制它。

    是否有机会修复此错误? 我假设这一变化很小、将控制积分时间的变量的定义替换为更长的定义...

    此致、

    Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boaz、

    我研究了这一点、并尝试将一些代码更改为更高的位、但它不起作用。 为了延长集成时间、需要更新 FPGA 代码以及修改大部分代码。 抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将使用简易技术、如果我使用两个接口来操作电路板、一个用于集成时间、另一个用于其他接口。

    此致、

    Boaz