This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:整个衰减范围内的 DAC7811带宽

Guru**** 2990070 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811, DAC8811, DAC8822, DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671207/dac7811-dac7811-bandwidth-across-attenuation

器件型号:DAC7811
主题中讨论的其他器件: DAC8811、 DAC8822、 DAC8820

您好、专家:

我想问倍增 DAC DAC7811的基准乘法带宽。

随着数字代码越来越小、从 Iout1流出的电流将会越来越小、即 Iout1引脚的阻抗将会更大、然后衰减会更大。  

+运算放大器、如果 Rgain 增大、则噪声增益将为1 μ V RF/Rg、进而减小。 因此、当衰减增加时、BW 将变大。 与我们的图相比、我的理解看起来是错误的。  

您能不能帮助我理解背后的原理? 谢谢你。

纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yarn、您好!

    感谢您的查询。 MDAC 的乘法带宽不是由输出运算放大器定义的。 通常选择的运算放大器具有比 MDAC 更大的带宽。 数据表的图8中显示的主要是 MDAC 的特性。 您所做的增益带宽分析将应用于运算放大器、而不是 MDAC。

    希望我已经回答了你的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahu:

    非常感谢您的及时帮助。

    您是否能帮助解释一下为什么 MDAC 的带宽会随着衰减的增加而减小? 这将更好地帮助我。 谢谢!

    纱线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yarn、您好!

    我正在与内部团队讨论、以便获得正确的解释。 我明天会回来。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yarn、您好!

    我从设计团队得到了很好的答案、我不想通过用我的措辞来歪曲它。 因此、我将其按原样放在这里:

    "带宽相对于代码下降的原因是、随着较低代码设置被激活、从基准到开关位的信号路径具有增加的阻抗。  由于 IOUT 端子上的电容大多是固定的、这会限制带宽。  如果您看看第8页的 DAC8811 PDS 简化的 R2R 电阻梯图、您将看到该参考位于原理图的左侧、并在所有 MSB 段中均应用。  但是、对于位4、它会通过一个额外的 R 桥臂。  它将具有一个额外的 R 桥臂。  等等。  此外、各种 R2R 梯形节点连接处的电容会导致多级滤波器操作。  但希望这种简化的解释有助于理解这一点。"

    有用于 DAC8820和 DAC8822的 TINA 模型。 您可以自行检查此行为。 我使用运算放大器完成了简单的仿真、它表现出类似的行为。

    希望它能澄清您的疑问。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam:

    非常感谢您的友好解释。 感谢!

    纱线