This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:提高 SNR

Guru**** 2978100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672954/adc32rf44-increasing-snr

器件型号:ADC32RF44

大家好、团队、

  如果 ADC32RF44的输入信号与数据表中指定的1.35Vpp 满量程相比较小、是否有任何方法可以提高有效分辨率?

在  ADC 之前放大信号、还是 通过快速采样进行平均是唯一的方法?   

此致、
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    您的输入范围是多少?  是否 可以选择使用变压器?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim-San、

    最大输入为100mVpp。
    谢谢、使用变压器是一个选择。 你还会得到什么?

    此致、
    Taketo Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim-San、

    是否有任何其他方法可以提高 SNR?
    是否需要使用放大器或收发器?

    此致、
    Taketo Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    使用抽取模式将提高 SNR。

    此致、

    Jim