This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:输入引脚的浪涌对策

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD224, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673327/tsc2046-surge-countermeasure-of-input-pins

器件型号:TSC2046
主题中讨论的其他器件:ESD224

您好!

我的客户正在测试客户的电路板并将 ESD 浪涌应用于触摸面板。

因此、出现输出数据锁定为"1"的症状。

电源开/关会将其移除。

您是否建议了每个输入引脚的浪涌对策?

此致、

Kuramochi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    查看与 TSC2046配合使用的 ESD224器件。