This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:使用 ADS 1232和其他 ADC 读取称重传感器数据时进入读取状态的噪声。

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS122U04, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668328/ads1232-noise-coming-into-the-reading-when-reading-load-cell-data-using-ads-1232-and-other-adcs

器件型号:ADS1232
主题中讨论的其他器件:ADS1247ADS122U04

您好!

我们使用称重传感器设置评估了几个 ADC 以测量重量、我们评估了几个 ADC、例如 ADS1232、ADS1247和 ADS122U04 24位 AD、 为此、我们构建了定制电路板、其激励电压约为5V、可连接到称重传感器和模拟输入。

我们面临的一个问题是、当我们触摸笔记本电脑以对 ADS1232进行较大扩展(更像是偏移误差)时、数据值会不断跳跃。

当我们连接充电器时、偏移变得更小、但现在有更多的噪声是由于50/60Hz (当我们触摸笔记本电脑时)。 您对此问题是否有任何解决方案? 当我们将这种情况转变为大规模生产时、它会影响我们吗?我们应该采取什么措施来减少这种行为?

对于所有读数和测试,我们将 ADC 设置为最低采样率和最高 ENOB 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    欢迎来到 E2E 论坛!  遗憾的是、这有点难回答、因为我真的不知道您的系统以及如何使用它。  通常、测压元件测量的最大问题是 PCB 布局不良、布线引起的外部噪声以及电路板电缆和连接器屏蔽不当。  听起来、您可能还会遇到接地环路问题。

    如果能看到您的原理图、PCB 布局、设置图片以及128个或更多连续结果的原始数据序列、将会有所帮助。  了解您对所使用的称重传感器的期望值以及称重传感器参数也会有所帮助。

    您可以在此处发布该信息或将其发送 至 pa_deltasigma_apps@ti.com

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    您是否能够取得任何进展? 我还能做些什么来提供帮助吗?

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们能够进行故障排除、并发现这是导致问题的噪声参考。 我们输入了具有20mA (最大值)输出的 LT1207、但由于高电流需求、它无法为芯片模拟侧供电。

    我们将其放回我们的精密电源、发现它仅在模拟端消耗70mAs!  读数稳定至扩展(因为 SMPS 仍有噪声)。 您对高功率精密基准有什么建议吗?

    让我感到困惑的是、它也与数据表规格不匹配。 您认为芯片内存在泄漏吗?

    我将向您发送原理图和电路板布局。

    非常感谢。

    Tony Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    您如何测量模拟电流? 70mA 是否还包括与模拟电源的所有其他连接? 确定模拟电流时、DVDD 是否也会加电?

    如果测量的电流是连接到模拟电源的所有器件的总电流、则应考虑连接的所有器件的总电流。 ADS1232的最大模拟电流指定为2.5mA、这在我们的器件最终测试中进行了测试。 为 ADS1232加电时、PDWN 应保持低电平、直到 AVDD 和 DVDD 完全建立为止、并且在 PDWN 变为高电平之前、AVDD 应至少为10us 供电。 图39中显示了这一点、ADS1232数据表的第23页对此进行了讨论。

    如果在测量模拟电流时连接了负载单元、则这可能是电流消耗的较大部分。

    就电源而言、线性低噪声 LDO 稳压器通常足以为 ADS1232供电、ADS1232是负载单元的基准电压和励磁电压。

    我还会回复您的电子邮件。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Bob:

    我 将使用同一电源同时为模拟引脚和 REF 引脚供电。 电流如精密电源的显示屏所示。 数字电源现在是另一个电源、用于进一步隔离噪声。 我很期待这一点、并向您表示感谢。