This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADC34J44:安装 GUI 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674372/linux-adc34j44-installing-gui-issue

器件型号:ADC34J44

工具/软件:Linux

您好!

这是客户提出的与使用 ADC34J44安装 GUI 有关的问题。

我们尝试安装 GUI 软件、它需要安装的文件夹中没有的 dll (ftd2xx.dll)。

我们在哪里查找此文件?

 

 如果有任何帮助、我们将不胜感激!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、
    缺失的文件是 FTDI 驱动程序的一部分、将在您首次将 EVM 插入机器时安装。
    请尝试完全关闭 GUI、然后将电路板插入您的机器。

    驱动程序安装完成后、GUI 应启动而不会出现错误。
    请告诉我这是否适合您。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian!

    似乎在工作! 感谢您的意见!

    -Craig